在HV_SOLAR_DC_AC_v1.1实例程序中
在PWM控制环节有一个变量dwPWM_Cal_Ratio 说明是占空比与CMPR值之间的转换比率,公式:周期*1000/Vbus。请问这个周期是什么周期?如何计算得到的。
具体语句dwPWM_Cal_Ratio = _IQ8(3905); //1562*1000/Vbus。说明中的1562是如何得到的?
第二个
在电流短路保护中有一个语句if((wVolt <= 200) && (wCurr >= 1000)) ;请问这个语句中的200和1000具体指代多大的量值。200是指200V? 1000是1000A?具体程序如下所示。
/*------------------------------------------------------------------------
* Function Name:sShortCircuitChk
* Description: Check if the output is short
* -----------------------------------------------------------------------*/
int16 sShortCircuitChk(int16 wVolt,int16 wCurr,int16 *wChkCnt,int16 wCntValue)
{
int16 *pData;
pData = wChkCnt;
if((wVolt <= 200) && (wCurr >= 1000))
{
(*pData)++;
if((*pData) >= wCntValue)
{
(*pData) = wCntValue;
return 1;
}
else
{
return 0;
}
}
else
{
if((*pData) > 0)
{
(*pData)--;
return 1;
}
else
{
(*pData) = 0;
return 0;
}
}
}
麻烦 TI工作人员解答一下。谢谢!