This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS Uniflash 支持不支持直接下载.out文件?

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

CCS Uniflash 支持不支持直接下载.out文件?是不是直接点击 program>Load Program>找到对应路径的.out 下载即可?

我的目标芯片是28335,用的是 Version: 3.4.1.00012 版本的CCS Uniflash。仿真器用的XDS100V3.

另外这个软件上有个关于时钟的配置,这个配置是配置芯片的还是仿真器的,我的这种情形该怎么配置  CLOCK 30  DIV :1  PLL:10 是否正确?

  • .out肯定是支持的   你有仿真器   可以使用CCS啊 

    产品量产了?提高烧写效率   可以考虑串行烧写

    时钟和倍频的关系看  应该是超了

  • 多谢您的回复,那应该是多少合适呢?XDS100 V3

  • 那个时钟是配置芯片的,你看你的时钟源用的是多少M,倍频后不要超过CPU最高主频。

    ERIC

  • 如果和实际内部的芯片程序配置的不一致,应该还是会以芯片内部程序配置的主频吧

  • Eric:

    我试着有了一个513K的.out文件通过dis2000反汇编出来,反出来之后变成了7632K。用记事本打开发现只有


    .sect ".data"
    00300000 b2bd .word 0xb2bd
    00300001 8f00 .word 0x8f00
    00300002 c680 .word 0xc680
    00300003 8d40 .word 0x8d40
    00300004 02fe .word 0x2fe
    00300005 8d00 .word 0x8d00
    00300006 02fd .word 0x2fd
    00300007 aabd .word 0xaabd
    00300008 3b01 .word 0x3b01
    00300009 a2bd .word 0xa2bd
    0030000a fe24 .word 0xfe24
    0030000b 929c .word 0x929c
    0030000c 9494 .word 0x9494
    0030000d 8d00 .word 0x8d00
    0030000e 02ff .word 0x2ff
    0030000f 9494 .word 0x9494
    00300010 34a9 .word 0x34a9

    .......................................

    0033fff6 0071 .word 0x71
    0033fff7 8458 .word 0x8458
    0033fff8 0000 .word 0
    0033fff9 0000 .word 0
    0033fffa 0000 .word 0
    0033fffb 0000 .word 0
    0033fffc 0000 .word 0
    0033fffd 0000 .word 0
    0033fffe 0000 .word 0
    0033ffff 0000 .word 0

    看不到.sect ".text" 的汇编指令,更奇怪的就是用CCS4.2打开那个7632K的汇编,提示An out of memory error has occurred “”“Runing eclipse ”section of read me for information on preventing tis kind of error in furture