This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

引导模式



"BOOT MODE“中的4位都是1,引导到FLASH,是不是就是表示程序是烧到flash里了,掉电不会消失。

  • 什么芯片呢?

    程序如果烧写在flash,那肯定就是掉电不丢失嘛。

    boot mode 只不过是告诉芯片去哪些执行程序,如果你的程序烧写在flash,那就设置boot to flash .

    ERIC

  • boot mode 和FLASH里面程序是否会丢失,没有任何关系。

    程序只要烧到了FLASH里面,在没有重新擦除和烧录之前,FLASH里的程序掉电是不会消失的。

    boot mode 是芯片的引导模式,比如从SCI或者FLASH 或者CAN之类来引导芯片启动。

  • 引导到FLASH,是不是就是说程序只要烧到dsp28335上就是烧到了flash?

  • y引导模式有很多种,具体可以看手册关于BOOT MODE的描述,不同的引导模式,入口地址是不一样的,也就是PC调到的地址是不一样的,如果是从FLASH引导的话,PC会跳到0x3F7FF6。

    程序如果是分配到FLASH里面那么烧到芯片里面就是烧到了FLASH里面,如果程序是分配到RAM里面,在CCS里面load program,程序只会load到RAM里面。