This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当前产品中使用单个6748+多个28377D的方案,6748作为主控。平时正常时,28377D从Flash启动,升级方案为在28377的APP加入一段写flash的代码,直接通过通信接口接收APP固件数据,自行写入Flash进行升级;在有特殊情况出现(升级过程中突然断电等)导致28377D的Flash固件无法启动时,6748将28377D的启动变为从机启动,通过SCI等接口,下载一个boot程序到28377D,boot程序可进行基本的错误检查,并接收6748发过来的App固件,重新烧写到内部Flash.
请问,此方案是否可行,硬件上如何实现?是否有其他更好的升级方案,既能更新固件,又能避免特殊情况下28377D不能启动?
刚想了下,在电路上直接设置成slave boot,用SCI接口来引导28377D启动,主机发送一个boot程序给28377D,boot中检查固件是否需要更新,如果需要,从主机接收固件数据,写入flash,问题是在启动app时,由于28377D可以直接在flash上执行代码,能否直接由boot跳转到app的地始地址开始执行,而跳过引导app的过程?
不需要那么复杂,你只要保留一个区(sector A)来实现程序升级就可以,不使用TI通过GPIO引导来实现的BOOT。
这个区的代码除了通信代码和用于Flash操作相关的FlashAPI代码(需要copy到RAM上运行),还需要在此之前加入一个判断即可 - 根据之前是否在烧录且失败和是否烧录完成决定程序在自己编写的BOOT区继续运行,还是跳转到APP。
将程序的入口地址设定到这个区,这样每次上电以后,程序都从这里开始执行,既解决了升级过程中掉电的问题,也解决了需要自动从Flash启动的问题。
在APP正常运行过程中需要升级时,自定义一个通信命令,接收到该命令就跳转到这个区,一样去执行BOOT代码即可。
这个模式可以认为是second boot + app的方式吧
如果考虑到产品出厂时不需要烧写出厂固件,是不是就得选WAIT BOOT方式
不一定要自动从Flash启动,其实我一开始的意思是能不能把boot省略,也能实现固件的100%安全升级
如果用我后来说的那种 用WAIT BOOT方式,下载一个boot到RAM,执行更新或跳转的操作,其实跟你说的启动方式是一样的,只不过是一个当主机,自行启动,一个当从机,被引导启动
通过上位机传输BOOT到F28377D当然也可以,而且更方便,不需要出厂时烧写该BOOT,可以节省FLASH空间。
实现原理上,还是跟上面描述的差不多。
您好!
我看到官方是给了串口上位机烧写28377D的方案的,是不是采用的就是这个先下载boot到28377,再用boot烧写程序的方法?如果有,boot工程源代码和上位机源代码是否有提供? 我现在需要用6748来充当这个主机的功能,需要改写。
是的,这些源代码本来就是公开的,你可以下载controsuite后在下面路径查找:
上位机:C:\ti\controlSUITE\device_support\~Utilities\serial_flash_programmer\serial_flash_programmer
BOOT:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v190\F2837xD_examples_Dual文件夹下的F2837xD_sci_flash_kernels工程
还有个问题,现在是有多个28377D的数字板作为从机,而SCI只能一对一,如果主机需要依次启动这些28377D的板子,用CAN接口能否实现?如果用CAN发送boot,是不是需要修改28377的OTP区?
是的,可以实现,确实需要更改OTP以使它从CAN BOOT,同时要注意,以后每次它都是从CAN进行BOOT,因为它必须通过Get Mode引导进来,而Get Mode默认引导到Flash,通过修改OTP后,这个行为就被改变且固定为CAN BOOT了。
是寄存器,不是OTP区,直接在DCSM对应的文件里写入需要的值,编译后烧录就可以了。每个地址的每个位可以编程一次。
参考controlsuite下(路径:C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v190\F2837xD_examples_Cpu1)的例程blinky_with_DCSM,添加DCSM_Z1_ZoneSelectBlock.asm文件,然后配置BOOTCTRL寄存器,其它部分是配置密码相关的。