初接触DSP,遇到了问题,望各位大神能帮我分析一下问题,不胜感激。一、问题描述:
1、F28335用CCS4仿真;
2、共两块一样的板子,第一块无论仿真或者拔掉仿真器单机运行都可以正常运行;
3、第二块复制的板子,仿真可以正常运行;然后退出仿真模式,但是仿真器不拔,板子也能正常运行;最后板子断电,拔掉仿真器(两端都拔掉了),然后上电重启,程序不能正常运行;
二、曾经测试以及尝试过的解决办法(以下均为单机运行测试):
1、电源用到5v,3.3v,1.8v,分别测得实际是4.75v,3.25v,1.77v,电源应该是没有问题的;
2、reset 电路测试,上电后reset引脚为高电平,因为采用的是TPS3823专用复位芯片,没有设置手动复位,所以至于有没有正常复位,不是很好判断,所以我采用上电后在地和reset引脚之间用导线手动连接了一下,模拟手动复位后断开,然后软件还是米有正常工作,所以我判断应该不是复位电路的问题(不知道这里的测试方法可靠不哈,如果有问题,望大神提出指正意见)
3、晶振采用33.3333MHZ有源晶振,示波器测试频率正常;
4、是否成功下载到FLASH检查:工程文件中有F28335.cmd文件,DSP2833x_CodeStartBranch.asm,下载时显示擦除flash section后显示load成功,且第一块板子同样的方法单机能够从正常运行,应该是成功下载到Flash中了吧!5、上电引导是否正确:通过资料得知DSP的Flash启动过程如下:
(1)首先硬件配置GPIO84~87上拉为1,即处于Flash启动过程。检查我的84~87引脚全部为高电平。
(2)当DSP复位后,会从复位向量0x3FFFC0处取得复位向量,并跳转到InitBoot处开始执行,InitBoot会读GPIO84~87的值发现全为1判断为Flash启动方式。
(3)然后会跳到0x33FFF6处执行。
总的来说就是:Reset(0x3fffc0)—>initBoot()—>判断启动方式—>codestart(0x33fff6)—>_c_int00—>main函数
我的工程的cmd文件中有如下代码:
{
PAGE 0 :
BEGIN : origin = 0x33FFF6, length = 0x000002 /* Boot to M0 will go here */
}
{...