麻烦问一下,哪里有关于伺服电机绝对值编码器的程序和相关调理电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
eQEP可以作增量式编码器的信号读取处理。但无法处理绝对式编码器。
目前在伺服领域,控制器或伺服驱动器大多采用DSP+FPGA架构设计,FPGA负责绝对值编码器逻辑实现(逻辑接口),DSP专注控制算法,可节省DSP资源。
目前绝对式编码器协议主要有:海德汉Endata2.2协议,BISS协议,和多摩川自定协议。
电路上没什么太大要求,编码器信号一般经接口芯片,电平转换电路(5V/3.3V),直接送至FPGA/CPLD.
FPGA的软件逻辑,各大编码器厂商也回有一定的参考历程。
TI的2837X系列DSP应该也支持大部分绝对式编码器。可以查下。但同DSP+FPGA架构相比具体性能还有待评估。