我自己做的一个最小系统的板子,之前使用的TMS320F2812PGFACG-56A8ZZW完全没问题,当我换成TMS320F2812PGFACG-5BA2XPW就根本没办法连接仿真器,检查发现XCLKOUT引脚是3.2V直流而不是脉冲,连续试了3块这种芯片都不行?两种芯片同样的PCB板子,连焊接人员都一样,但第二种就是用不了,请问还有什么原因吗
拜托了,非常感谢你能花时间帮忙解答,祝你一生平安!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我自己做的一个最小系统的板子,之前使用的TMS320F2812PGFACG-56A8ZZW完全没问题,当我换成TMS320F2812PGFACG-5BA2XPW就根本没办法连接仿真器,检查发现XCLKOUT引脚是3.2V直流而不是脉冲,连续试了3块这种芯片都不行?两种芯片同样的PCB板子,连焊接人员都一样,但第二种就是用不了,请问还有什么原因吗
拜托了,非常感谢你能花时间帮忙解答,祝你一生平安!
是否试过同一块PCB焊接两个批次的芯片,如果一个批次出问题的话,XRS是否有问题,3.3V,1.8 V是否有问题。如果外面有硬件看门狗的话,请先禁止硬件看门狗。另外芯片如果已经加密了也是没法烧录了。
就是用的同一批次的PCB板,XRS没有问题,之前同样的方式能行,电源也测过供电是正确的,没有硬件看门狗,芯片是新的。