你好,有几个问题想咨询下:
在Ti的例程中,计算作用时间的时候,以Udc/√3为基准值,从而计算出来有
X=Uβ
Y=1/2*Uβ+√3/2*Uα
Z=-1/2*Uβ+√3/2*Uα (1)
在一般的SVPWM的推到中,计算作用时间时候,计算出来结果为
X=√3*Uβ
Y=√3/2*Uβ+3/2*Uα
Z=-√3/2*Uβ+3/2*Uα ) (2)
公式(2)的结果是公式(1)的结果的√3倍。
1、如果以Udc/√3为基准值标幺化之后,是不是合成的矢量始终在正六边形的内切圆内,不存在过调制处理?
2、在Ti的文件中有
// Define the base quantites
#define BASE_VOLTAGE 24.00 // Base peak phase voltage (volt), Vdc/sqrt(3)
这个地方值就是U_dc/√3这个值吗?还是因为这里是相电压和线电压计算关系?(相电压=线电压/√3).
3、Ti例程中PMSM基本算法中,如果在电流环中,经过PI之后的Ud = Va(标幺值),Uq = Vb(标幺值),此时Ud的实际值是Va*U_dc/√3吗?
谢谢!