This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电压基值疑惑

在求解向量作用时间的时候,要确定电压基值,Ti例程给的是Udc/sqrt(3)。

在一些资料上看到电压基值为sqrt(2)*Uom/sqrt(3),其中Uom为电机额定电压。

根据这两个,我的理解是,如果母线电压为Udc,电机额定电压是Uom,在计算作用时间的时候 “|U0|”和“|U60|”标幺值就是

((2/3)×Udc)/(sqrt(2)*Uom/sqrt(3))。

不知道我这样的理解是否正确。

请求高手解答,谢谢!

  • sqrt(2)*Uom/sqrt(3)是内切圆的标幺值, “|U0|”和“|U60|”可以这么搞,但似乎没有做标幺化的必要吧

  • sqrt(2)*Uom/sqrt(3)这个应该是内切圆的实际半径吧,也就是电压标幺化的基准值。

    母线电压Udc=sqrt(2)*Uom时,就是Ti例程里面的计算情况了,BASE_VOLTAGE = Udc/sqrt(3)。

  • 不知道怎么称呼您,很感谢您的几次答疑。

    关于sqrt(2)*Uom/sqrt(3)这个作为电压基准值,又有些疑惑了,其中Uom为电机的额定电压。

    如果母线电压为Udc,则基准值是Udc/sqrt(3);

    这里推导出Udc = sqrt(2)*Uom,这里的sqrt(2)是怎么得到的?是交流逆变之后的系数吗?

  • 三相整流后的直流侧电压是网侧sqrt(2)倍,逆变其实是一个逆过程,理想情况也是这个比例。

    也可以从svpwm的那个矢量推导回去,|U0|,|U60|是2/3Udc,内切圆半径是(sqrt(3)/2)* (2/3)Udc,这就是输出电压(相电压)的最大值,有效值Uom(线电压)=sqrt(3) *(sqrt(3)/2)* (2/3)Udc/(sqrt(2))

    那么Udc=sqrt(2)*Uom

    刚刚少了个线电压到相电压的划算,补上了。