This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问开关频率,跟电机转速有关系吗?



请问,

永磁同步电机(PMSM)中,如果我给定的逆变器开关频率是10KHz,

那么理论上来说,用逆变器进行SVPWM输出,最高频率可以达到  10KHz * (1/6),

也就是说,逆变器输出的SVPWM满占空比,2个 空间电压0矢量(111 和 000),不占任何时间,逆变器仅输出6个空间电压矢量,所以频率是10KHz * (1/6)。

那么,由于是同步电机,电压频率和转子转速是相等的,那么电机转速,极限时也是 10K * (1/6)转 ,每秒。

请问我这样理解,是对的吗?

  • 有   这个主要表现到硬件上了   比如你的驱动器   在开关频率多少时效率最高 ?

    你可以做个试验   相同的占空比   在不同的频率下速度不同

    还与电机特性有关