关于28335的存储,有几个问题想咨询下:
1、什么是大寄存器模式?
2、存储区域中,高64K和低64K有什么区别?高64K的SARAM L0~L3做什么用?
3、代码只能在SARAM L0~L3运行吗?L4~L7不可以吗?
4、关于.bss(为全局变量和局部变量保留的空间,在程序上电时.cinit空间中的数据复制出来并存储在.bss空间中),
这里的程序上电具体什么时候?是跳转到_c_int00之后,执行main之前吗?
5、.ebss和.bss(类似还有.econst和.const)有什么区别?如果说.bss存放低64K,.ebss可以任何位置,那么直接使用.ebss不是更好?
问题有点多,谢谢!