This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

FLASH烧写出现了问题,麻烦遇到同样问题的解答一下

C28xx: Error occurred during flash operation: Timed out waiting for target to halt while executing FlashAPIInterface28335V2_10.out
C28xx: Flash Programmer: Error encountered when writing to flash memory
C28xx: File Loader: Memory write failed: Unknown error
C28xx: GEL: File: E:\my28335\CONTROL_STRUCT_zyj4\Debug\CONTROL_STRUCT_zyj4.out: Load failed.

这是在烧写程序的时候出现的错误,根据提示,我觉得不是FLASH被锁了,但是也不清楚问题,希望遇到过的朋友解答一下,谢谢

  • 那你试一下擦除flash。

    另外,建议将用CCS6.

    ERIC

  • ERIC

       谢谢你的回复,FLASH跟RAM都烧写不了程序,感觉芯片被锁了。

    SIN

  • flash锁了  烧写过程中会提示的   这个明显不是

    还有你说的RAM也不行   这就更不对了

    首先你的ccs连接上目标板了没有   如果连接上排除仿真器问题

    如果连接上 在线调试看看   这时候就在RAM中跑的 

    从你的报错看   应该是.out加载失败   我觉得你生成的.OUT有问题  或者不是这款MCU的

  • 初始化,

    擦除,

    重新烧写试试,

    不行换个CCS版本,

    换个仿真器试试

  • 仿真器能正常连接CCS么?建议更换仿真器试试,从硬件角度测试一下其设备。