大家好,有个问题请教一下,带DSP/BIOS的工程怎样调试,CCS3.3和CCS5.4两个版本调试方法有什么不同,跟BIOS版本有关系吗?另外,文档中提到的Running mode 和 stopmode 是什么意思啊? 希望有这方面经验的工程师,给一些指导,谢谢了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,有个问题请教一下,带DSP/BIOS的工程怎样调试,CCS3.3和CCS5.4两个版本调试方法有什么不同,跟BIOS版本有关系吗?另外,文档中提到的Running mode 和 stopmode 是什么意思啊? 希望有这方面经验的工程师,给一些指导,谢谢了!
DSP/BIOS是一个用户可剪裁的实时操作系统,主要由三部分组成:多线程实时内核;实时分析工具;芯片支持库。利用实时操作系统开发程序,可以方便快速的开发复杂的DSP程序。操作系统维护调度多线程的运行,只需将定制的数字信号算法作为一个线程嵌入系统即可;芯片支持库帮助管理外设资源,复杂的外设寄存器初始化可以利用直接图形工具配置;实时分析工具可以帮助分析算法实时运行情况。
DSP/BIOS以模块化方式提供给用户对线程、中断、定时器、内存资源、所有外设资源的管理能力都可以根据需要剪裁。实际应用中需要的定制算法作为一个线程插入DSP/BIOS的调度队列,由DSP/BIOS进行调度。
使用前需阅读了解DSP/BIOS用户手册和DSP/BIOS设备驱动的开发与使用,具体内容包括DSP/BIOS概述、程序生成、监测、线程调度、存储器和低级函数、I/O概述和管道、流I/O和设备驱动;设备驱动开发工具包(DDK)简介、DSP/BIOS设备驱动的结构和使用、使用DSP/BIOS设备驱动、GIO类驱动、微型驱动的开发步骤、IOM接口、PIO适配器、LIO模型到IOM模型的移植和GIO API的ASYNC扩展。
当DSP/BIOS的应用程序启动时,一般遵循下面的步骤:
1) 初始化DSP:DSP/BIOS程序从C/C++环境入口c_int00开始运行。对于C6000平台,在c_int00开始处,系统栈指针(B15)和全局页指针(B14)被分别设置在堆栈断的末尾和.bss断的开始。控制寄存器AMR、IER、CSR等被初始化;
2) 初始化.bss段:当堆栈被设置完成后,初始化任务被调用,利用.cinit的记录对.bss断的变量进行初始化;
3) 调用BIOS_init初始化用到的各个模块:BIOS_init调用MOD_init对配置用到的各个模块进行初始化,包括HWI_init、HST_init、IDL_init等;
4) 处理.pinit表:.pinit表包含一些指向初始化函数的指针,对C++程序,全局对象类的创建也在此时完成;
5) 调用用户程序的main函数:用户main函数可以是C/C++函数或者汇编语言函数,对于汇编函数,使用_main的函数名。由于此时的硬件、软件中断还没有被使能,所以在用户主函数的初始化中需要注意,可以使能单独的中断屏蔽位,但是不能调用类似HWI_enable的接口来使能全局中断;
6) 调用BIOS_start启动DSP/BIOS:BIOS_start在用户main函数退出后被调用,它负责使能使用的各个模块并调用MOD_startup启动每个模块。包括CLK_startup、PIP_startup、SWI_startup、HWI_startup等。当TSK管理模块在配置中被使用时,TSK_startup被执行,并且BIOS_start将不会结束返回;
7) 执行idle循环:有两种方式进入idle循环。当TSK管理模块使能时,任务调度器运行的TSK_idle任务调用IDL_loop在其它任务空闲时进入idle循环;当TSK模块未被使用时,BIOS_start调用将返回,并执行IDL_loop进入永久的idle循环,此时硬件和软件中断可以抢占idle循环得到执行。由于idle循环中管理和主机的通信,因此主机和目标机之间的数据交互可以进行了。
ccs5.4是ccs3.3的升级版本,一些操作和使用相比于3.3版本更方便,更易于理解。建议你在开发时使用bios的最新版本。
附件是在ccs5.5版本调试dsp/bios的步骤和关于dsp/bios的文档,希望对你有用。