三相电机控制套件:350V、10A、1-1.5 kW,带 Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC 
在使用TI的高压电机控制套件使用中发生IPM炸管子问题。
之前在使用该套件采用DC60V供电时,可以完成参数辨识,电流环运行相对平稳。
采用高压220V(整流310V母线电压)供电时,进行参数辨识的时候,enablesystem置1,220V上电,runidentify置1,这是仿真器就断开了,报故障。
反复尝试几次出现同样的问题,在最后一次,意外发生。IPM下桥臂的电流采样电阻爆裂。如电路图R11
之后立即断开220V供电,经测试IPM三个桥臂中的两个上下管全部短路,经测试已经全部直通。可以确定IPM烧毁,但外观没有炸裂。
现在正在进一步的排除故障。也希望TI的工程师和做过的工程师们帮助分析下。之前使用没有问题,可以完全排除硬件配置原因。
我怀疑的原因是:
IPM采用三菱的PS21765,600V,20A额定电流,40A峰值电流。具体参数如下:
我使用的电机电阻大概4欧姆,会不会是由于在辨识参数时,当置位identfy =1时,仿真器断开,这是程序跑飞,电机占空比错误,由于电机电阻比较小,
310V母线电压加在电机绕组上,瞬间电流,超过IPM的承受极限,首先击穿IPM,IPM直通后,采样电阻由于电流过大,超过额定功率发生爆裂。
希望TI的工程师帮助分析原因,下一步准备确认控制部分和信号链路上是否存在问题。
但在辨识时,置位Identify =1时,仿真器断开,是由于大的冲击电流影响到仿真器引起的吗?
感谢有使用过的同志帮忙分析原因,谢谢~