This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求28035的CLA在CCS3.3上调试的插件

你好,我们正在使用28035,由于功能越来越多,CPU资源很紧张,正在考虑使用CLA功能。据说,CCS3.3是可以调试CLA的,但是要安装个插件。请问你们这边是否可以提供CLA在CCS3.3上调试的CCS插件?

另外,咨询一下,C2000系列的DSP内部是否包含有自身信息? 比如,一片28035的芯片,内部是否存有28035这一型号代码、还有生产批次之类的信息? 如何读取出来?我们项目使用到不同型号的DSP,希望自己制作的下载器能够自动识别芯片型号,而不至于下载到错误的目标板。

  • CLA在CCS v3.3上的调试没有插件,必须重新下载更高的v3.3版本(v3.3.83.13及以上),下面提供了v3.3.83.20的下载链接:

    software-dl.ti.com/.../CCS_3.3.83.20_Platinum.zip

    不过还是更建议直接使用v5,最新版本是v5.2.1,既方便调试,也有更多例程。

    只是需要识别不同的芯片型号,可以使用PARTID,每颗芯片都有一个固定的值,具体请查看DATASHEET,直接搜索就可以找到对应的说明以及地址。