This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DSP程序下载到flash中可以正常工作

各位请帮助!

        遇到了一个想不通的问题,程序在DSP RAM中运行,没有问题,下载到flash中运行也没有问题。

但是重新上电后(断不断开仿真器都一样),出现问题了。原本通信发送5个数据,现在还是发送5个数据,但是其中有三个数据全是0。

是不是意味着程序中关于那3个数据的程序段没有执行,数据0,都是初始化时的值?

     一般下载到flash中运行,断开仿真器,基本上都正常工作,没有遇到今天的问题,请问怎么解决这个

问题,谢谢!