最近用28035控制时,遇到一个奇怪的问题,DSP在正常工作时,PWM输出信号会被突然强制拉低;我在AD中断中对一个GPIO口置高置低,发现这个信号也一直为低。
测试电源监控芯片输出是3.3V,正常。看门狗也没有启用。
不知道有没有哪位大神能够解释一下,除了DSP的复位XRS引脚和看门狗,其他还有什么情况,能把DSP所有引脚拉低。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近用28035控制时,遇到一个奇怪的问题,DSP在正常工作时,PWM输出信号会被突然强制拉低;我在AD中断中对一个GPIO口置高置低,发现这个信号也一直为低。
测试电源监控芯片输出是3.3V,正常。看门狗也没有启用。
不知道有没有哪位大神能够解释一下,除了DSP的复位XRS引脚和看门狗,其他还有什么情况,能把DSP所有引脚拉低。
这种情况也不是一直都有,偶尔才会出现,一直没有找到原因。昨天带功率电跑了半个小时,没有任何问题,今天一上功率电,变换器空载工作,都会出现这种情况
有用的,但是我的三路PWM模块用的不是同一个TZ信号,我用的另外一路空闲的PWM模块响应TZ中断 封锁驱动使能(包含继电器,但是继电器没有断开)。
我的三个TZ信号是接的三个电流保护信号,但是出问题的时候,电流没有任何异常。
还有一路PWM控制风机,这个PWM信号不响应TZ,也没有被封锁
带着功率电运行的时候,不方便看TZ的寄存器啊。使用的SCI通信业断开了。
而且,如果TZ被干扰,应该会产生封锁驱动的信号,而且继电器的信号也会被封锁,但是实际上继电器一直打开着,并没有被封锁。
整个过程,感觉就像dsp跑飞了一样,因为观察到AD中断不再执行了