This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

F28M35H52C双核程序不起动

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

公司买到了一批Silicon Revision 0的芯片,结果发现只烧M3-Flash单核程序,能正常运行;烧了M3-Flash-Standalone双核程序,两个核就都不启动了。

估计是芯片版本太低,IPC部分不兼容了,但是查F28M35x Silicon Errata文档实在又查不出个所以然来。。。

我把芯片照片、原理图、程序传上来,求大神解惑!

谢谢

Rev0芯片F28M35双核程序不启动.rar
  • 你要在M3的main入口做一个GPIO口的翻转,看M3启动了没。

    我看了你的原理图,你把GPIO47拉低了,原理上是没办法呢跑到flash的,也即使没办法跑到main。

    M3的GPIO35,GPIO43,GPIO47都要上拉。

    另外C28x的启动引导是M3在启动后,初始化完通过IPC指令启动的。

    // Send boot command to allow the C28 application to begin execution
    IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v207\F28M35x_examples_Dual\blinky

    ERIC

  • @Zhanchao Wang!

          从你的芯片照片来看,首先可以肯定的是:你也中招了,你不用去试:

    // Send boot command to allow the C28 application to begin execution
    IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f28m35x\v207\F28M35x_examples_Dual\blinky

    因为多半不行! 或者可能现在是可以,说不上那天它又不行了。Why?因为这样的事情就发生在我身上,而且是现在正在发生!

    请听我道来:

        去年一个研发项目中我选用28M35,前后样机做了差不多20套。芯片分前后两次各买了10pcs,其中第二次就是买的前缀为X的,调试过程中,不带X的工作都正常,而前缀为X时好时坏,让人摸不着头脑。最后查看sprz357k--F28M35 Silicon Errata ,才知道是工程样片,不是正式产品,有些功能是有问题的,而我要用的双核之间的MSG RAM IPC通讯,在Errata中就明确说明有问题。这个问题前后折腾我很长时间,去年底采用各种办法去试,觉得弄好了,但前不久拿出来准备做型式试验,却发现又不行了,双核竟然启动都启动不了。所以最近不得不拆卸,替换。

         附件是我采购的两种芯片的照片,和Errata!

         多么痛的领悟啊!从这件事情得到教训:一定要擦亮眼睛,保证采购渠道,要不然出现问题,找不到原因。关键是是打击你的信心。

         就当是教训吧!

         FYI!

    XF28M35.zip
  • anfu lee,那咱俩的情况真是一模一样了!我们一下子搞了20片,全都是带x的样片,现在已经都换掉了,实在是搞不来,双核始终也没启动!

  • Eric Ma,不是GPIO47的问题,因为单核M3程序是能启动的,这种配置好像是BOOT模式5,Default to Flash。

    问题是双核的程序不启动,我的M3程序在Flash-Standalone中是有启动语句Start_C28Core()的,但是两个核都不启动!

    // Send boot command to allow the C28 application to begin execution
    IPCMtoCBootControlSystem(CBROM_MTOC_BOOTMODE_BOOT_FROM_FLASH);

    我们放弃了,这批芯片太老了,Silicon 0版本的,Errata文档中也提到这一版芯片跟其它版本差异较大,用着实在费劲!

  • 这个芯片都量产这么多年了,还有工程样品??

    OK,找到问题就好.

    eric