This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
通过CCS6.0软件中设置的c2000 hex Utility直接生成的hex文件和外部独立使用hex2000.exe 生成的hex文件明显不同。
是不是因为 在CCs6.0 c2000 hex utility 的配置有错误吗?这里按照网上说明配置如下:
这里截取两种方法产生的hex文件,如下:
求大神解答。差别太多了这是intel格式的,Ascll格式同样也是不一样
您好!
关于生成HEX文件的相关配置,请到www.ti.com下载“spru513j”C28x汇编工具手册,其中第12章就是关于HEX conversion utility设置的详细介绍。
您好,我的CCS Build里没有C2000 Hex Uitility怎么办
请问一下,我现在也出现和你一样的问题,使用intel格式,两个完全不一样,请帮忙解释一下,感觉两种方式对不上!!!!!谢谢