This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教C2000 Piccolo LaunchPad LaunchPadL-F28027 SCI通信问题,非常感谢!

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

您好!请问C2000  Piccolo LaunchPad LaunchPadL-F28027能否通过自带的USB数据线与电脑上安装的串口调试助手进行通信,谢谢!

  • 可以的,F28027 lunchpad上有一个自带的XDS100仿真器,可以模拟一个串口的,请看controlSUITE中的原理图,SCI的TX和RX连到仿真器芯片上的。controlSUITE中有这个板子的使用说明,上面有说如何跳线的的。

  • 28027自身没有USB接口

    你说的应该是USB-JTAG口   这个你接入电脑  然后按照驱动

    识别成功后你可以看看设备管理器   应该是虚拟出了一个串口

    这种仿真器一般都是用FT2232设计的   这个能实现USB转双路串行接口  一路是JTAG  一路是UART

    所以是可以的

  • 请问一下短接帽该如何接,我短接JP3和JP2,后运行USART例程,打开串口调试助手,说是打开失败。是驱动程序不一样吗,之前是用CH340串口驱动。

  • 先别管短接的事 看看接上USB口后设备管理器中是否有串口和JTAG 有串口的话看看原理图是哪一路 然后结合程序调试
    如果没有串口 看看板卡仿真器应该与芯片之间没连上 可能要跳线帽等