This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C2000 FALSH 加密问题



dear TI工程师,

        有个问题咨询一下,C2000 不管哪种方式 加密之后是否就无法对FLASH空间进行读写了?如果是这样的话,需要实现一个遥控器对码的功能,可能需要修改其中的一部分数据,该如何实现?是否有方法在加密的时候留一小部分给外面的遥控对码部分进行修改?TKS

  • 加密以后,加密区的代码仍然可以正常访问擦写FLASH。我实现的bootloader利用了这个特性。

    bootloader占用了密码所在的FLASHA,写入密码以后加密了器件,但是依然可以更新其它FLASH区域的固件。

  • @xiaodong  不好意思 还没有弄明白,你说的更新其他FLASH区域的固件是说除了SCM区域外的FLAHS 还是SCM加密区的FLASH?  因为目前项目有一个无线遥控器,因此在使用的时候需要对码一下,对码的时候需要更新C2000内部的区域