我在工程当中定义了一个数组(全局变量):
Float32 WindowData_60[300]={0};
但是在程序运行后,数组中的元素并不为0,请问这是什么原因呢?我把定义改成了局部静态变量,效果还是一样,我用的是28335,请问这是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在工程当中定义了一个数组(全局变量):
Float32 WindowData_60[300]={0};
但是在程序运行后,数组中的元素并不为0,请问这是什么原因呢?我把定义改成了局部静态变量,效果还是一样,我用的是28335,请问这是什么原因呢?
一直以为 int a[256]={0};是把a的所有元素初始化为0,int a[256]={1};是把a所有的元素初始化为1.调试的时查看内存发现不是那么一回事,翻了一下《The C++ Programming Language》总算有定论。PDF的竟然不然复制,就把它这章翻译了,如下
5.2.1 数组初始化
数组可以用一个列值来初始化,例如
int v1[] ={1,2,3,4};
char v2[]={'a','b','c',0};
当数组定义时没有指定大小,当初始化采用列表初始化了,那么数组的大小由初始化时列表元素个数决定。所以v1和v2分别为 int[4] 和char[4]类型。如果明确指定了数组大小,当在初始化时指定的元素个数超过这个大小就会产生错误。例如:
char v3[2] ={'a','b',0}; //错误:太多的初始化值了
char v3[3] ={'a','b',0}; //正确
如果初始化时指定的的元素个数比数组大小少,剩下的元素都回被初始化为 0。例如
int v5[8]={1,2,3,4};
等价于
int v5[8]={1,2,3,4,0,0,0,0};
注意没有如下形式的数组赋值:
void f()
{
v4={'c','d',0}; //错误:不是数组赋值
}
如果你想这样的复制的话,请使用 vector(16章第三节) 或者 valarray(22章第四节)。
字符数组可以方便地采用字符串直接初始化(参考第五章 2.2小节)
译注: 就是 这样啦 char alpha []="abcdefghijklmn";
对啊,如果我的数组元素是256,我只赋了一个值0,相当于初始化时指定的元素个数比数组大小少,剩下的元素不就会被初始化成0吗?