大家好:
最近因为实际的项目需求,想着将DSPF28M36的boot load形式改成CAN引导,这样的话,就会方便升级了, 但是没有头绪,请大家指点一下~ 谢谢!
shangfulei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
最近因为实际的项目需求,想着将DSPF28M36的boot load形式改成CAN引导,这样的话,就会方便升级了, 但是没有头绪,请大家指点一下~ 谢谢!
shangfulei
您好!
建议到以下网址下载F28M36的技术参考手册,其中第6.5.14.3 M-Boot ROM CAN Boot Mode节就有关于CAN boot的详细介绍:
www.ti.com/lit/SPRUHE8C
您好!
谢谢您的回答。
有关您提到的这部分的技术文档我都看过了, 我是刚接触F28M36,我想问您主核和控制核都需要bootloder吗?哪里有bootloader的例程呢?
谢谢!
您好!
可以到以下网址下载基于F281x的串口Flash编程参考文档及样例代码:
http://www.ti.com/lit/spraaq2
通过CAN的bootloader可以用类似方式实现的。
Linda:
谢谢您的回答!我试试。
Fulei Shang