大家好!
在这里请教大家一个问题:
我使用CCS6.1.3,每次启动都会出现错误提示框,内容如下:
An internal error occurred during: "CrashReportJob".
C:\Users\~~~~(我的用户名)\AppData\Local\Temp\proxy_vole2116763106241313246.dll: 拒绝访问。
虽然貌似不影响程序的运行,但每次启动都报错感觉很不爽。所以想问问有没有什么办法可以解决这个问题。
我Google过这个关键词CrashReportJob,英文版的ti技术论坛我也看过了,里面的方法我试过,下载了ti提供的vcredist_x86_2012_11.0.61030.exe,进行repair。但还是会报错。多次重装CCS也不能解决问题。
在这里另外说明一下:
我的台式机在安装CCS6.1.3之前已经安装了VS2013。我也试过安装CCS6.0.0,CCS6.0.0在启动过程中不会报错,但不能正常debug(好奇怪,所以卸载了)。有些帖子说可能与VS2013有关,但我不想重新安装VS2013,因为能用的激活码真心不好找。但是,我的笔记本同时安装了VS2013和CCS6.0.0,并没有出现启动报错的问题。
写得有点多,麻烦大家看看,谢谢指导!