从TI-Strore 上采购的 TMDSHV1PHINVKIT 高压单相逆变 评估板 ,订单号是 #1217183. 随评估板一起发过来的U盘中有 F28M35H52C1的cm3和 c28x的 下载文件(.out文件,没有源代码)。使用U盘中的.out文件可以正常驱动评估板实现逆变功能。 但是根据使用说明书,在controlsuite中源文件(Solar_HV_DCAC_Concerto_SCI_Rev_0)重新build 后下载到评估板中,评估板不能正常工作实现逆变功能。使用CCS6.2版本。
下图 是随u盘附的正常.out 文件下载结果
下图是 controlsuite 中的源文件重新 Build 后产生的 .out 文件 下载后结果
请问可以看出是什么原因使得controlsuite中的源代码驱动不成功吗?
还有,请提供和u盘中的烧写文件相对应的可以正常工作的源文件。。 (我的采购订单编号是 #1217183)
源文件请发送到 sixuanlu@163.com
谢谢。