This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

instaspin FOC 新手求帮助

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

购买了TI的28027F和DRV8301想做PMSM的无感FOC,Motorware也安装了,controlsuit也安装了,然而面对这大量的文件和程序,不知道从何下手

想问下大神,该怎么开始

或者,motorware里面针对28027F的10多个程序,哪个是可以直接下到28027里面开始直接可以实现PMSM控制的,或者通过GUI识别电机参数,起码先让电机动起来,再细细的研读程序

谢谢TI

  • 你好,正好最近我也在接触这个东西,所以跟你分享下。首先不知道你有没有配套的电机,我从网上买了一个BLDC,大概是24V,60W的,100块钱左右。然后就是在motorware对应的文件夹里有几个文档你要好好的研究下,比如InstaSPIN Projects and Labs User’s Guide这个文档介绍了你上文中所说的10几个实验具体每个实验是做什么的,程序流程等。比如lab2b实验就是完成参数辨识,连接到gui可以运行。然后还有个文档是InstaSPIN-FOC™ and InstaSPIN-MOTION™User's Guide 这个文档对里面一些算法,参数的定义等都做了具体的解释。这两个文档都比较长,你要耐心的看一下。另外例程要结合GUI用。都有专门的文档来解释。建议你先按照每个实验的顺序来实现吧。

  • C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8301_revB\f28x\f2802xF\projects\ccs5\proj_lab02 

    Lab02是识别电机参数,

    lab05b是识别完电机参数后,将lab02识别出的电机参数放到user.h中。

    例程看一下这个文档:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_16\docs\labs

    ERIC

  • 谢谢啦,大致有点眉目了,先把2个文档消化消化,然后按照lab已有例程顺序做一做,

    那个GUI和CCS怎么连起来的,

    原来在弄28335,感觉例程的语句写法和28335的有差别。。。

  • 也谢谢了

    总体感觉程序也蛮难读的,哈哈,比较花时间

    说明文件太多,看的眼花

  • GUI不是和ccs连接的 是和板子通过串口连接的 ,而且到时候连接的时候027板子上几个跳线你要设置一下,同时把你想要运行的程序的烧录代码要拷到gui所在的路径,并把名字替换掉。然后运行gui他会自动烧录并连接电脑,然后你就可以运行电机了