This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于PMSM矢量控制的SVPWM调制问题



1.电流环模式采用SVPWM调制方式,逆变器输出的正弦电流频率也就是电频率f(矢量Vref旋转一周所需时间T = 1/f),电频率f本质和源头是由什么决定的,

我觉得是给定的电流指令,经PI得到一个电压矢量,该电压矢量对应的一个特定的

对于电流环模式,电流给定Iqref增大,Vref增大,平均电压升高,电机的转速增大,n = 60f/p,此时的电频率也就确定了。

我想问SVPWM调制方式,逆变器输出的电频率,是由逆变器输出的平均电压,电机调速的本质都是电压调速,逆变器输出的平均电压能使不同电机达到不同的转速,进而确定了电频率,也就是矢量Vref旋转一周的时间确定。我的理解是否正确?

2.一个PWM开关周期Ts(PWM开关频率fs)产生一个电压矢量Vref,电压矢量旋转一周的时间就是一个电周期T = 1/f,因此,

矢量Vref的个数为R = T/Ts = (1/f)/(1/fs) = fs/f

电压矢量Vref的步距角 = 2*pi/R,这里的fs一般是不变的,电频率影响矢量Vref的个数和步距角。

3.无论是电流环还是速度环我们在改变指令的时候,电机的转速都在发生变化,进而电频率也在f发生变化,这样矢量Vref旋转速度和步距角都是实时在变化。

eg:增加电流指令或速度指令->Vref幅值增加(矢量圆变大)->电机速度增加->电频率增加->矢量数量R减小,步距角增大。

eg:减小电流指令或速度指令->Vref幅值减小(矢量圆变小)->电机速度降低->电频率降低->矢量数量R增多,步距角减小。

我的个人理解是否有误,希望讨论,谢谢~