TMDSHV1PHINVKIT 逆变板 100V直流输入,为什么输出AC的峰峰值不是200V?而是148V左右。是程序SPWM模块里哪个参数限定住了吗? 这个参数是哪个参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMDSHV1PHINVKIT 逆变板 100V直流输入,为什么输出AC的峰峰值不是200V?而是148V左右。是程序SPWM模块里哪个参数限定住了吗? 这个参数是哪个参数?
你好,板子原理图是不是和附件一致?如果是的话,输出220VAC,供电应该是400VDC。
官网显示的指标:http://www.ti.com/tool/TMDSHV1PHINVKIT
是一致的。可能我没有描述清楚。我想问的意思是
逆变板 输入400VDC 输出 220VAC 。
那么 输入380VDC,输出是多少呢?uoh这个输出和输入应该有一个关系式吧。
我想问的是这个关系体现在源码的那个代码模块里呢?或者是哪几个参数上?
或者,另外一中问法;
逆变板标称 输入400VDC,输出220VAC
我是否可以修改源码中的某个参数 使得 输入400VDC的时候, 输出240VAC 或者输出200VAC? (因为400*707=282.8V,我觉得400VDC输入,应该至多能输出 282.8V有效值的交流电。)
如果有的话,是怎么修改? 如果没有,那我的理解错在哪里?