This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335中断配置优先级



至TI的老司机!

请问28335的中断优先级可以软件配置吗?

我在网上看到的帖子说在DSP281x_SWPrioritizedIsrLevels.h文件里可以改变外设的中断优先级,但我试了,貌似不成功!!!

  • 不可设置   可以嵌套

  • 我在工程中开了两个中断,一个timer0,另一个ePWM1的ePWM1_INT零点中断;

    系统默认的中断优先级是timer0为5(周期1mS), ePWM1_INT的优先级为7(周期200uS),ePWM1_INT的中断会被timer0 的中断打乱;

    我希望实现的是ePWM1_INT的中断处理过程不被timer0的中断打断,ePWM1_INT进中断的时间严格控制为200uS。(如果可以改变他们的优先级就很容易实现) 

    中断嵌套应该不能实现目的吧?

    谢谢!

  • 默认情况下C28x的中断是不嵌套的,所以理论上不可能出现EPWM1的中断被Timer0打断的情况。

    但是按照你的描述,有可能会出现这两个中断刚好同时触发,那么此时更高优先级的中断会响应,因此就可能出现EPWM1的中断需要等Timer0的中断执行完成以后才可能被响应,比如,假设它们完全同时计时,在EPWM1的第5个中断发生时,Timer0的中断也发生,就会出现这种情况。

    如果是这种情况,那么建议让EPWM1先计数,然后才让Timer0计数,就会使它们的中断触发点错开,从而每次EPWM1的中断都能响应。

    另一种办法是使用一个更低优先级的EPWM或者Timer来实现,比如没有使用到的EPWM5,或者Timer1和2,都能保证EPWM1被及时响应。

  • 确实像您说的,下图中上面部分为ePWM1的零点中断响应,下边部分为timer0的中断响应,ePWM的中断响应很明显被延后了!

    既然不能改,我就不去折腾了!!

  • C2000的中断是可以通过软件实现嵌套,如下面例子:

    interrupt mainISR(void)

    {

    volatile  Uint16 TempPIEIER = PieCtrlRegs.PIEIER1.all;


    IER |= M_INT1;
    IER &= M_INT1;
    PieCtrlRegs.PIEIER1.all &= 0x01; // Only allow ADCINT1 to interrupt
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = 0xFFFF;

    EINT;

    // User code begin

    //……

    //User code end

    DINT;
    AdcRegs.ADCINTFLGCLR.all = 0x2; //Clear interrupt flag;
    PieCtrlRegs.PIEIER1.all = TempPIEIER;

    }

    在进中断服务函数后,立即把想要允许的中断源所在组的IER,PIEIER清除,即在中断函数内,专门赋值一个被允许的中断源配置。在这之前,用变量存储进中断之前的中断配置,即如例子中的第一句“volatile  Uint16 TempPIEIER = PieCtrlRegs.PIEIER1.all;”, 在出中断时再赋回去。

  • 建议仍然是使用不同的EPWM或者Timer,中断优先级比EPWM1的。

    @Igor,嵌套只能是高优先级的中断打断低优先级的,而现在他的问题是同时发生时,Timer0中断比EPWM1中断先响应了。

  • 恩,是的。

    如果有可能,最好考虑是否能让两个中断发生的时刻错开,避免同时产生中断事件,实在避不开再考虑优先级排序及嵌套处理。

  • 我重新改用了timer1的中断,它的优先级比ePWM1_INT低,但做出来的效果是这样的:

    图中A的波形是timer1产生的中断里拉高GPIO,延时了大概100uS再拉低(周期为1000uS);

    图中B的波形是ePWM1_INT中断里将另一个GPIO脚拉高,延时150uS再拉低,从B的波形可以看出,1、2个脉冲产生的时间是没问题的,但第3个脉冲本该在箭头所指的时间就产生,但这一时刻timer1的中断处理还没结束,第三个脉冲等到了timer1的中断处理结束后才进入的;

    问题是,为什么优先级更高的ePWM1_INT没有打断低优先级的timer1,而是等到它处理结束了才进中断?这是怎么回事呢?

    后面附上两个中断的代码:

    interrupt void EPWM1_INT_ISR(void) // EPWM-1
    {
    static unsigned int ePWMIntCunt = 0;

    EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;
    IER |= M_INT3;

    GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO12 = 1;
    ePWMIntCunt +=1;
    DELAY_US(150);
    GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO12 = 0;

    // To receive more interrupts from this PIE group, acknowledge this interrupt
    PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;

    }


    interrupt void INT13_ISR(void) // INT13 or CPU-Timer1
    {
    int i = 1000;
    // Insert ISR Code here

    CpuTimer1.InterruptCount +=1;
    GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO13 = 1;
    // DELAY_US(50);
    while(i>0){
    i--;
    }
    GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO13 = 0;

    }

  •  这是正常的表现,因为C28x默认中断是不能嵌套,也就不能被打断的,关于这点请查看下面的回复:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/119739.aspx

    你需要像上面Igor提到的那样,在进入Timer1的中断里打开全局中断使能,以支持中断嵌套,或者查看你上面提到的参考例程那样进行软件相关的处理。

  • 哦!!

    搞定,搞定......

    谢谢!!