This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28035用SCI烧录程序



我想用SCI烧录程序,TI有没有这方面的datasheet资料?专门讲烧录程序的方式的?

  • http://www.ti.com/lit/ug/sprugo0b/sprugo0b.pdf

    2 Bootloader Features ........................................................................................................... 12 2.1

    .......

     SelectBootMode Function ............................................................................................. 29 2.15

    CopyData Function ..................................................................................................... 32 2.16

    SCI_Boot Function ..................................................................................................... 32

    ........

  • datasheet里面都需要通过复位来进行SCI烧录,有没有一种纯软件的方法,就是不需要复位来进行程序的烧录?

  • Tong Daniel 说:

    datasheet里面都需要通过复位来进行SCI烧录,有没有一种纯软件的方法,就是不需要复��来进行程序的烧录?

    自己编写一个就可以不需要硬件复位进行烧写

  • 这是一个比较复杂的功能,是需要自己去编写一个bootloader程序的,网上有很多例程,您搜索SCI Bootloader可以搜得到很多。