This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS5.4安装失败



CCS5.4在安装时出现报错,系统是WIN7系统, 报错内容如下: Installer failed to install com.ti.msp430.power.feature.group correctly.The most common reason for failure are: 1.Anti-virus on your computer could have ipeded the executable. 2.Download is corrupted. Please look at the C:/Program Files/InstallJammer Registry/ccsv5/60556fes-c1a1-4061-8df8-ffb8393ba/ccs_setup_5.4.0.000911_install.log for more information. 发现给的方案是: 原因是笔记本上的Nvdia显卡驱动某个优化选项导致安装过程中Debug server出错。解决办法:控制面板里找到NVIADA控制面板,在“管理3D设置”里,将“首选图形处理器”由“自动选择”改成“高性能NVIADA处理器”就行了。改成“集成图形”也许也行没有试,就是不能自动选择。 但是我的找不到Nviada这个,不知道办法没有解救办法。?

  • 如果使用了英伟达的显卡并装了驱动 

    桌面右击应该就能看到NVIADA的属性设置啊  

    如果还是不行     看看bios里面

  • xiaoyan zhu 说:

     发现给的方案是: 原因是笔记本上的Nvdia显卡驱动某个优化选项导致安装过程中Debug server出错。解决办法:控制面板里找到NVIADA控制面板,在“管理3D设置”里,将“首选图形处理器”由“自动选择”改成“高性能NVIADA处理器”就行了。

    我想知道这是谁给的方案和解决办法?这里的错误描述根据没有提到显卡驱动的问题。

    .

    Installer failed to install com.ti.msp430.power.feature.group correctly.

    The most common reason for failure are:

    1.Anti-virus on your computer could have ipeded the executable.

    2.Download is corrupted. Please look at the C:/Program Files/InstallJammer Registry/ccsv5/60556fes-c1a1-4061-8df8-fb8393ba/ccs_setup_5.4.0.000911_install.log for more information

    这个描述是有文件不能正确安装,原因可能有两点:

    1. 你的电脑上有反病毒软件,阻止了安装程序的运行;

    2. 下载的安装文件本身被破坏,应该也是加密或者杀毒软件引起的。建议可以找到后面的.log文件了解更多详细原因。


    所以,理论上你应该确保安装过程中关闭杀毒或者加密软件,包括各种防火墙之类的软件,如果还有问题,应该在这种环境下重新下载CCS安装软件。

  • 应该不是英伟达的显卡

  • 谢谢你的意见,我重新下载一个试试!