This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问28377S的CLA和CPU一起工作的例程在controlSuite的哪个部分

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请问28377S的CLA和CPU一起工作的例程在controlSuite的哪个部分

  • C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xS\v191\F2837xS_examples_Cpu1\cla_asin

    或是

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensorless_CLA_F2803x

    Eric

  • 你给的例子我已经看了,F28033的例子是只使用CLA计算电机控制的,有没有CPU和CLA一起计算的例子

  • 不是很明白“一起计算”是什么意思。

    .

    可能你需要看这个:C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v1.7\PFC2PhiLCLA+ACI

    其下有doc介绍,CLA用于控制PFC,C28x用于电机控制。

  • 我说一起计算的意思是这样的,假如我做电机控制,我需要计算六个矢量,我想要AD采完数据后送到CPU和CLA,然后CPU和CLA分别计算三个矢量,接着CLA把计算结果送回到CPU,再由CPU输出。

    其实我就是想问有没有CPU和CLA同时工作并且有数据交互的例子

  • 那么Eric提到的cla_asin就是这样的例子,C28x传递参数过去,CLA对它进行asin计算,然后返回结果给C28x,请再仔细看一看。

  • 谢谢你的回答,我终于搞懂了这个问题