This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

25035官方例程f28035_flash_kernel疑惑



我采用SCI方式烧录程序,并且是纯软件方式,不需要通过拨码和复位。我看官方例程f28035_flash_kernel里面就有这样的功能,但是我对这个例程有些疑惑,我是要如何利用f28035_flash_kernel这个例程才可以实现SCI烧录呢?

  • 通过SCI烧写     下载C2Prog   连接SCI就可以烧写了啊   

    这个工程和显示SCI烧写没关系吧

  • f28035_flash_kernel 是利用GPIO34,GPIO37设置的串口引导方式,然后通过ROM中的SCI BOOT将f28035_flash_kernel从PC端加载到RAM中运行,然后kernel运行后接收串口发过来的应用程序的数据进行flash操作。

    如果你不想通过配置IO口或复位,那只能用于在线升级,如果是空片,则必须配置IO口并复位或上电。

    如果用于在线升级,则可以把flash kernel烧写到某一个扇区,然后你在应用程序想办法跳转到这里。

    Eric

  • 那请问   例程里用VS 写的 serial_flash_programmer.exe  和 flash_kernel的使用方法是什么     因为flash_kernel 会有返回值    怎么根据返回值判断数据流的发送  

  • 请问 flash_kernel里的  自动检测波特率  是用串口助手先发一个字符 'a'吗,   我用的是串口助手调试器,  9600 波特率    发现   通过串口传过去的数据没有完全的写入flash   有一些丢失了。 请问是什么原因。

  • 那用f28035_flash_kernel还是需要切换配置IO口的跳线操作,是吗?也就是说用SCI BOOT模式向Flash中烧写完程序后,还是需要跳线到FLAH启动模式,复位重启,对吗

  • 这个flash kernel是ROM里面的那个,ROM里面的那个SCI boot是需要配置GPIO来进入这种模式,让它跳转到Flash kernel的代码。
    我的意思是,你可以参考flash kernel的思想,然后自己把这部分代码放在flash里面,用来做升级,这就不需要GPIO配置。
  • flash_kernel 例程中,为什么需要对上位机接收的数据进行拆分,拆分为每次最多接收1K,是谁在限制? 是内存空间不足,还是因为后面FLASH烧写API一次最多烧写1K的数据?
  • “flash_kernel 例程中,为什么需要对上位机接收的数据进行拆分,拆分为每次最多接收1K,是谁在限制? 是内存空间不足,还是因为后面FLASH烧写API一次最多烧写1K的数据?”
    Eric:
    主要是内存问题吧,如果存储空间大,你接收更多的数据也是没有问题的。