This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,我的RS232线长10米左右,用来连接串口,使用C2prog烧写程序时,多数时候烧录不上。只能用台式电脑自带串口,而且将线长做的很短才能烧录成功。
但是我的产品采用的串口线都是15米左右, 每次烧写程序都很不方便。
而且使用USB转RS232烧写代码的时候都不能成功,这让我每次带笔记本电脑外出想烧写代码都很困扰。 目前觉得是烧录时com口波特率设置过高,有什么办法降低其烧写时的波特率,或者有什么其他合适的替代方式呢?
SDFlash也不是TI的工具,之前TI是一直不提供上位机烧写软件的,除了CCS通过仿真器的方式。
现在增加了几种选项:
一是使用UniFlash,目前可以支持仿真器烧录,部分芯片可以支持串口烧录;
二是楼上提到的serial_flash_programmer,请在C:\ti\controlSUITE\device_support\~Utilities\serial_flash_programmer路径下按照手册要求通过命令行调用。