请问为什么我在CMD文件里以
PC_RAM : load = RAML2 PAGE = 1
PD_RAM : load = RAML2 PAGE = 1
PE_RAM : load = RAML2 PAGE = 1
这样的顺序定义,而在产生的MAP文件中却以
PE_RAM 1 00008eab 00000017 UNINITIALIZED
00008eab 00000017 .obj (PE_RAM)
PD_RAM 1 00008ec2 0000000c UNINITIALIZED
00008ec2 0000000c .obj (PD_RAM)
PC_RAM 1 00008ece 00000007 UNINITIALIZED
00008ece 00000007 .obj (PC_RAM)
这样按分配空间大小来排序,怎样才能使排序成我写的的顺序呢?就是PC_RAM,PD_RAM,PE_RAM这样,除了直接定义地址的方法?