This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UniFlash脱离CCS烧写C2000目标芯片

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

UniFlash是TI最近推出的一个上位机软件,支持XDS100等仿真器脱离CCS对C2000目标芯片进行烧写,实现方式包括三种:
GUI用户界面,Scripts脚本和command line命令行,具体说明及下载请参考以下Wiki:
  • 这个不错啊!好东西

  • Good job, man! You made it, right?

  • 这个是十号写的?厉害啊!

  • 对! 必须是10号写的,世界上只有他才能写出如此完美的软件!

  • 我先拜读一下User's Guide。学习一下先!

  • 一个小工具整整有200多M!你们还有脸在这大吹特吹?

  • 那么不知道由高手你来开发这样一个小工具,既实现多种方式烧写,又支持绝大多数TI的数字处理器,是否又可以做到200k以下呢?

  • 你说的这是个废话,200k跟200M是一个级别的么。

    做得不够好就改进,说这么多废话有用么?

    要外人来开发这样的工具的话,TI养着你们这些人有何用?

  • 你去看看这个帖子:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/p/29336/113323.aspx#113323

    你不觉得你们做的不够好么。

    工具没发布,WIKI GUIDE先行。

    现在已经过去几个月了还没影子,并且一点声明都没有。然后让客户去下这么一大砣什么uni flasher...下载的时候还要一堆审核。

    拜托,我只是要用支持am335x的一个flash tool而已。

  • 就事论事:

    首先,你的回帖是嫌弃工具太大,那么就告诉你它有什么功能,支持多少处理器,但毕竟是刚刚推出的,当然有不完善的地方,相信也正在改进;反之,如果TI一个工具都没有,你又会说TI什么也不做。说什么自己先掂量掂量;

    其次,既然你说TI差,想必你有高人一等的地方,那就看看你的本事?现在本来正是TI在自己开发,何谈“要外人来”?再者,TI养哪些人,是否有用,我想TI自有评判;

    再次,这里是C2000的论坛,有关AM335x的问题,请到AM335x的论坛提问,不必在这撒泼;

    最后,稍微有点脑子的人一看便知,UniFlash支持C2000也支持AM335x,必然是美国产品线开发的针对TI所有处理器的工具。上面的回帖无非是玩笑,本人也未有任何回复,何必太较真,见人就咬?

    结贴。

     

  • 撒泼,就咬?你这是人身攻击!

    从你的回复看,你的素质和智商都完全不是一个专业人员所应有的。难怪开发出的东西也是垃圾。

    我说TI做得差,做得不够好,难道要我做得比你们好才够格说你们不好么?

    我在饭店说菜做得不好吃,厨师能出来说“你有本事做得更好吃”么?

    我在这里是跟帖,不是开帖。

    你上面回复就是狗屎,逻辑混乱,答非所问,恼怒成羞。换个有点水平和素质的人来吧。

    PS:如果你的回复中再有人身攻击,我将会投诉你。

  • lparam,

    您好!

    首先对您表示歉意,您等待Uniflash的审核等了很长时间。其实,您可以早点在相应论坛中发帖子,找相应的人员(比如您所在区域的TI销售)帮您去问问这个软件的下载。

    另外,需要跟您说明的一点是包括10#,以及其他论坛中的TI的员工,都是TI的技术支持工程师,都是利用自己的时间义务来回复论坛上的问题。大家都是普通人,需要相互的尊重和谅解,且不说事端是由谁挑起的,尊重别人是必须的!

    谢谢!

  • 首先,你这个叹号用得不好。

    其次,说起尊重这个事情,你自己看看上面的回帖,是不是你这个10#同事先使用“撒泼”“咬人”之类的人身攻击字眼呢?你觉得就他的回帖来看,能被人尊重嘛?

    我也相信,他的素质并不能代表所有的TI员工。

    我是你们的产品使用者,我有问题在这里提出来,并对你们的行为表示质疑,即使语气不是很友好,但我说的是事实,也并没有说不文明的话,你们犯不着对这么一个你们的消费者进行人身攻击吧,这不是一个厂商专业人员所应有行为。

    我几个月前在你们的AM335X WIKI上看到说你们有一个烧写工具,但是我按上面的链接去看,并没有找到WIKI里所说的工具,经过多方咨询,我才知道你们这工具当时正在内测,并没有发布。(可是WIKI上并没有任何说明)。

    几个月过去了,这个工具依然没有发布。我通过搜索引擎找到了这里,发现Uniflash似乎也能满足我的需求,我不知道为什么下载一个工具这么复杂。而且经过查询,我发现这个工具既然要依赖于JVM,并且本身达到了200多M,我看到这个帖子,对这个工具表达出我的不满。后来的回帖你看到了。

  • 这个软件,wo

    我用来来不错啊

    我在我的小批量烧录测试平台上用的就是这个阿.