您好:
我用的是ccs3.3,请问这个版本支持实时仿真吗?如果支持的话应该怎样设置?
另外我想请您帮我确认一下实时仿真的概念是不是在实际试验当中可以实时查看变量的值,而不需要手动刷新呢?(为了查看变量的值手动刷新曾经把IPM直接烧坏了,那如果设置成实时仿真模式后在实际试验当中是不是就可以实时的查看变量的值了呢?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
我用的是ccs3.3,请问这个版本支持实时仿真吗?如果支持的话应该怎样设置?
另外我想请您帮我确认一下实时仿真的概念是不是在实际试验当中可以实时查看变量的值,而不需要手动刷新呢?(为了查看变量的值手动刷新曾经把IPM直接烧坏了,那如果设置成实时仿真模式后在实际试验当中是不是就可以实时的查看变量的值了呢?)
您好!
CCS3.3支持实时仿真,详细设置方法参考附件啊CCS指导中的5.4.1 实时模式(Real-Time Mode)
希望对您有所帮助
1. 支持,实时下断点,刷新参数等功能都能完成。 实时刷新要Enable Real Time mode。
2. 不要挂着负载来用实时模式调试,这样很危险。
3. 实时刷新的设置步骤:
1) Debug-->Real Time mode,弹出对话框之后,选择Yes
2) View-> Real Time fresh options中设置具体对哪个窗口进行刷新,或者全部Memory 窗口,Graph窗口都刷新
3)在这之前当然要View-> Watch Window中添加相应要刷新的变量
4)点击运行“跑”!