This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想请教一下各位前辈:
cmd中
ramfuncs : LOAD = FLASHD,
RUN = progRAM,
LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
RUN_START(_RamfuncsRunStart),
PAGE = 0
main中
#ifdef FLASH
// Copy time critical code and Flash setup code to RAM
// The RamfuncsLoadStart, RamfuncsLoadEnd, and RamfuncsRunStart
// symbols are created by the linker. Refer to the linker files.
MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart);
1把对时间需求重要的程序写入FlashD中,这点首先怎么做到?
2cpu从flash开始启动,他怎么做到从flash中运行中,切换到ram中,又从ram中跑回来的呢?
我之前不明白ram中和flash同时有相同的程序,cpu是怎么选择的。现在想想,是不是memcopy的时候,已经把进入该段程序的入口(原来是flash入口)改成了改代码在ram的入口处啦。所以memcopy或者在cmd文件映射时,不仅copy进了代码,而且同时修改了入口????
memcopy只进行代码段的拷贝,但是编译生成的符号对应的是拷贝后的运行地址。
代码肯定都是存到flash中的 上电后通过将一部分代码搬移到ram中
然后执行也就是跳转不同的地址而已