This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MISRA C 2004 求助

各位专家:

        目前我司在做的项目都是基于28335的芯片,用CCS3.3软件进行开发,小弟有两个问题咨询一下:

        1、CCS3.3 中是否集成 MISRA的编译选项。

        2、针对CCS的开发,有没有什么好的C Coding Style 推荐。

        请各位专家提点。。。。。

 

 

      

  • 建议使用高版本的CCS开发平台,配合使用更高版本的编译器(CGT v6.0及以上),可以支持MISRA C 2004,还不支持2008,2012正在计划中:

    http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm#C2000

  • 您好,我想请问一下,misra c的强制性规则是已经集成在编译器里面了吗?因为我在ccs misra c配置的界面只能看到需要的和建议的两种类型的规则,而没有看到强制性的规则。
  • 已经在您的另外一个帖子内回复,请不要跟踪旧贴,谢谢