专家您好:
请教一个问题,我用F2801D的EPWM1和EPWM2两路同频发波,使用的同步源为EPWM1的TBCTR=0事件,TBCTR的计数方向都为UP模式,PRD、CMP的加载模式都为SHADOW,加载时刻都为TBCTR=0,EPWM1超前EPWM2九十度发波,即当EPWM1的TBCTR=0事件发生时,EPWM2的TBPHS加载其周期值的四分之三,但当我们在低频到高频跳变时,EPWM1的TBCTR计数正常,但EPWM2的TBCTR会一直往上计数,会到一个很大的值(这个值要远远大于EPWM2的TBPRD值)才清零