This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
将controlsuite中的例程导入ccsv5.2后,似乎还不是可以仿真和烧写的工程。需要添加一些文件。请问,如果我想例程可以仿真和烧写,需要添加哪些文件?在什么位置能找到?能举例说明吗?我用的芯片是28027。谢谢
如果直接通过CCS从controlSUITE安装目录下打开功能
应该是可以直接编译并运行的
如果你拷贝到其他地方 打开 指定的相关路径就失效了
需要重新指定相关库和源文件
从controlSUITE安装目录下打开功能可以直接编译,但是如果我要把这个例程拷贝到其他盘,确实是失效的,那应该如何做才不会失效。因为毕竟controlSUITE安装所占空间比较大,但是不是所有的例程都需要。