This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDSPLCKIT-V3 接收不到信号

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

前几天刚到的货,第一天使用正常。第二天就发现其中一个modem只能发送信号却接收不到信号。经过一些测试排除是电线和电网的问题。后来又吧固件刷成了官网下载的最新的G3固件,发现正常的那个modem的AFE031板上的LED在接收信号的时候会闪烁,而不正常的modem的相应LED从未见其亮过。请问这会是什么方面的问题?如果是硬件问题该怎么办?

  • 让Jones Chen帮您回答吧!他是专家。

  • 请问该怎么联系他?我是第一次用这个系统

  • 楼主不要接高压电的情况下,两个板子直连到插排上,插排不上电。

    一端发送,不正常那个接收。

    测量如下信号,具体信号参考原理图。

    TXRX信号是否有波形?

    ADC信号是否有波形?

    具体波形,你可以反过来测量,就是不正常的板子发送,正常的板子接收。

  • 多谢楼上的回复,我刚看到,您给出的测试方法要到下星期才能尝试了。今天把2个板子的AFE031 module互换了一下,发现接收不到信号的板子也随之交换了,所以应该是AFE031 module的问题。好的AFE031在工作时发热量也非常大,不好的那个感觉不到有热量散发出来。请问楼上如果确认是AFE031的问题,有什么办法可以更换么?

  • 请问您是从哪里买的?是TI eStore吗?如果是,请您打这个电话:800-820-8682。说明质量问题,看看有没有更换的可能。

    如有进一步问题,您再发贴过来。

  • 今天发现那个不正常的板子还是可以接收到信号的,但是强度很低,SNR显示一直是0dB,导致BER接近50%。。而反过来,不正常的板子发送,正常的板子接收到的SNR有20dB左右。做这个测试的时候2个板子是接在同一个插排上的,所以应该不是信道问题。我想要么就是正常的板子发送的信号强度不够,要么就是不正常的板子接收信号还是有问题。不知道Mr. Chen有什么想法?另外正常的板子的AFE031发热量很大,而不正常的板子的AFE031几乎不热,这能说明什么问题吗?另外之前Mr. Chen叫我看波形,但是我不是做硬件的,实在看不懂电路图,不知道应该测板上的哪几个点才能看到相应的波形?

  • Jones Chen,

    你好,前几天刚买了TMDSPLCKIT-V3套件,也发现了接收不到信号问题,按照您的方法,在不接高压电的情况下,两个板子直连到插排上,插排不上电。

    发送和接收都是可以正常通信的,但信噪比很低,平均信噪比6dB以下;
    DROBO和DBPSK方式可以正常通信,DQPSK和D8PSK方式下,误包率是1,误比特率也比较大,而且,物理层实际速率为0 
    而且只有前6个子载波的信噪比,其他子载波信噪比都是0 ,这个是什么原因啊?


    但是两个板子直连到同一插排上,接高压电的时候,
    一个板子完全不能接收信号,另一个板子偶尔可以接收到信号,但正常接收信号的时候非常少。
    这是板子的高压电部分有问题,还是接入电网干扰太大,但是正常室内的家用电器的干扰不至于影响到不能通信啊。

    希望尽快收到您的回复,非常感谢!

  • Jones Chen 您好,

    自从买了TIDM-TMDSPLCKIT-V3套件之后一直用的G3标准做的测试,现在想改用PRIME标准测试,遇到了一些问题。

    我先是装了Texas Instruments PRIME DDK Package V7.9.1.0和Zero Configuraion GUI软件,然后用CodeSkin下载了prime_iec432_f2806x_image.hex文件,之后连接在电脑上,打开Zero Configuraion GUI软件,可以检测到COM8端口,但无法显示系统信息,不知道是不是哪儿做错了,或者硬件部分还有需要改动的部分,还是什么原因造成的?   

    希望尽快收到您的回复,非常感谢!