大家好:
在将全部程序由flash搬移到ram运行时遇到一些问题,希望大家给指点指点:
1. 将28377D全部程序由FLASH搬移到RAM运行,连仿真器调试程序运行正常,断电重启后程序就加载不起来(电流都没有起来)?
2. 续上面的问题:每次点debug调试时,ccs自动就开始运行了,(之前调试程序,进到调试界面绿色运行箭头总是绿色需要手动点击才运行),不知这是什么原因?
注:拷贝到ram运行时,并没有调用flashAPI对flash进行檫除重写工作;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
在将全部程序由flash搬移到ram运行时遇到一些问题,希望大家给指点指点:
1. 将28377D全部程序由FLASH搬移到RAM运行,连仿真器调试程序运行正常,断电重启后程序就加载不起来(电流都没有起来)?
2. 续上面的问题:每次点debug调试时,ccs自动就开始运行了,(之前调试程序,进到调试界面绿色运行箭头总是绿色需要手动点击才运行),不知这是什么原因?
注:拷贝到ram运行时,并没有调用flashAPI对flash进行檫除重写工作;
嗯 应该就是你说的这个方法 我也是按网上资料的流程来的 在_C_int0之前完成全部搬移
我的这个板子上电自带复位 没有复位按键;不搬移的话正常烧写flash正常;
不知道我是哪里没操作对 会出现我上面遇到的问题?