This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28377D USB通信开发

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

各位坛友:

        最近在用28377D自带的USB接口开发一个与上位PC机之间的通信程序,再看了一些USB通信协议后,将controsuite里28377D示例程序的usb_dev_bulk程序下载到自己的板子上,但不知道PC机端的USB驱动该如何搞?TI有没有类似串口调试助手样的软件来支持USB的开发调试?

  • 刚才在论坛里搜了下,找到一条这样的回复:

    但这个路径下的上位软件运行出现错误,报错“"无法启动该程序,计算机中缺少tiusbdll.dll文件”。

  • C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v210\F2837xD_examples_Cpu1\usb_dev_serial

    我建议你用这个例程,它就是把USB模拟成串口,电脑装驱动后直接就是串口了,直接串口助手搞定。

    而且我试过,没问题。

    另外驱动在C:\ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\v210\F2837xD_common\windows_drivers

    记得点赞。

    ERIC

  • 感谢ERIC的回答,赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞。

  • 有没有USB转JTAG的相关例子啊 

    比如我让USB转串口和JTAG   

  • 你指的是让USB和MCU当仿真器来用吗,类似TI很多开发板里面用的XDS100仿真器一样,或是M4的开发板里面用M4作为仿真芯片一样。

    从理论上我觉得是可以让它作为仿真器来,但是没有相应的仿真器算法例程,还有CCS也要能够识别该仿真器。

    所以还是用XDS100吧,便宜。

    ERIC

  • Eric  您好!不好意思还得再麻烦下你,我看了下usb_dev_serial这个例程,还有几个问题:

    1.    这个例程要实现,是否必须使用Ti的ControlCard硬件板,我自己做的控制板行不行?

    2.  程序中既定义了USB的数据引脚D+、D-(GPIO42、GPIO43),又定义了UART的数据接受发送引脚(GPIO28、GPIO29),我想问下数据最后是通过USB端口接受发送,还是通过UART端口接受发送的。

    3.  我对程序的理解是:从USB的读BUFFER中读取数据,然后将读到的数据放入UART的发送FIFO中进行发送,接收时从UART的接收FIFO中读取数据,放入到USB的发送BUFFe中,这样一来,我就有些糊涂了,不知道整个数据流是怎样流动。

    4.  能不能简单的描述下,一个完整的数据流是如何在控制板USB端口与电脑的USB端口之间流动的。

    5.  之前你说的“把USB模拟成串口,电脑装驱动后直接就是串口了”,能否在详细的说明下,是把电脑的USB端口模拟成串口,还是把控制板的USB模拟成串口,电脑上装的驱动的主要作用是什么?

          由于刚接触DSP这块, 问题可能有点多,不好意思,还请您能指点下,非常感谢。

  • Hi  xingxing:

    最近也在看这个USB_dev_serial的例程,也有和你一样的疑问,不知道你提出的问题是否已经解决,能否告知一下,谢谢~~