This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28377D升级的一些问题

最近在做28377D在线升级(目前只用cpu1),遇到一些问题希望得到各位专家朋友的帮助,谢谢!我采用的是底层烧写程序升级顶层应用程序的思路。我现在的做法是,dsp的boot方式设置为boot to flash模式,先将底层烧写程序用仿真器烧写到芯片(底层程序主要包括can接收程序和flashAPI函数,底层程序cmd里是将程序放在flashB区,底层程序用仿真器烧写后正常),上电后底层程序先通过can发送一帧数据给调试助手表明工作正常,然后等待can口接收顶层应用程序数据(接收完成后,会将程序数据写入flashE区,然后再将程序入口地址指向0x88000flashE处,我的理解是程序就直接执行新的应用程序); 顶层程序为我需要被更新的程序,通过ccs6直接生成intel格式的8bit的hex文件, 然后将数据提取出来转换成can格式的txt文件, 通过can调试助手将这些数据(顶层程序) 发送给底层烧写程序,  烧写程序接收完收据后,将顶层程序写入到flashE区(写入的过程调用callexampleflashapi函数,先檫除再写入,用仿真器观看flashE区程序数据已写入),然后底层烧写程序将程序指针地址指向flashE的入口地址0x88000处,现在遇到以下问题:

1.执行到此处程序就进入到非法中断函数了;但是如果此处将程序指针指向原底层烧写程序入口地址0x80000处时,原底层烧写程序执行正常;但如果此处地址指向原底层烧写程序地址0x82000(即实际程序存放的地址位置即flashB)处,同样进入非法中断函数处;直观觉得跳到新程序入口地址0x88000和0x82000可能错误是同样原因?不知如何修改底层程序地址或顶层程序hex数据等格式才能使程序跳转到新程序入口地址正常执行?或者是我的这个思路本来就有问题,如何改正?

2.intel 8bit的hex 和16bit的有何区别,直观看就没有关系,上面之所以是生成8bit是因为查看flash程序区数据和8bit的存在一致关系,请问这是什么原因?

  • 自己顶一下    期待各位TI员工同仁解答!

  • 建议你查看我的双核升级的思路:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/121859.aspx

    另外关于问题1, 进入非法中断,我建议你用一个最简单的应用程序,如点灯,放在flashB. 用CCS烧写后看memory flashB的内容。然后再用升级算法重新烧写应用程序,看是否一致。

    注意code_start 代码的作用,以及C2000的启动引导原理。可以参考我之前发布过的C2000引导原理。

    2. 参考下面这个文档。一般来讲,用CCS生成intel hex格式,-romwidth 16。

    TMS320C28x Assembly Language Tools
    v15.12.0.LTS
    User's Guide

  • 底层bootloader中,调用flashAPI之前禁用ECC:

    EALLOW;
    Flash0EccRegs.ECC_ENABLE.bit.ENABLE = 0x0;
    EDIS;

    在顶层应用程序中,屏蔽 //InitFlash();