This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c2000lunchpad是做什么用的?



最近,有贴子说有什么LUNCHPAD培训,想了解这是什么产品,自己有没有必要去培圳。谢谢~

  • C2000 LaunchPad是一款入门级别的套件,主芯片是Piccolo F28027 ,通过LaunchPad的培训,用户能够对C2000 Piccolo系列的产品有一个较为全面的认识,方便用户进一步的项目开发工作。培训内容包括:C2000现在最新产品的概览,CCS5.2编程环境介绍,TI例程结构的介绍,芯片复位、中断及系统初始化,以及关键的控制外设的介绍。此外在培训过程还会让客户动手调试一些例程,让客户对芯片的功能有进一步的认识。

  • 上次我去培训了相关节28069的介绍,还有必要去吗?

  • 都是属于piccolo的,只不过芯片不一样而已,内容差不多,不过在培训过程中你可以跟TI的员工进行一些交流,或是咨询一些问题。您可以自己安排。

  • 您现在是基于C2000做什么产品?关于培训的内容,Eric介绍的很清楚了。F28027是一款面向低端的C2000,F28069中端的,还是得根据您的需要取舍了。

    另外,LaunchPad是一个很好玩的开发工具,可以在上面做很多的二次开发。