This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28027烧写



我的问题一直没有解决,调用官方的28027_flash例程,总是报错,错误为unresolved symbol_PIE_set_DebugIntVectorTable,即使偶尔不知道什么原因,不出现这个报错了,编译没问题,也烧写不了,主要在初始化的部分。该怎么解决?着急呢,谢谢。

  • 您好!

    请问您用的CCS是什么版本?什么情况下会编译通过不再有这个报错?

  • 我用的是ccs5.5。当我的例程从C2000_launchxlpad中导入,而不是v200导入不会有一个问题。但是就算编译没有问题,还是烧不进去。

  • 您好!

    请问烧写不进去的话在CCS中具体会报什么错误么?

  • 你好,调用官方例程Example_28027_Flash烧写已经成功了.又出现了另外一个问题,我调用Example_F2802xEPwmUpDownAQ例程,想把它更改为可烧写程序.我进行了如下修改:

    1.把cmd文件更改为28027.cmd;

    2.在Example_F2802xEPwmUpDownAQ.c程序中修改了

    1)在void InitEPwm1Example(void);之前增加

    #pragma CODE_SECTION(epwm1_isr, "ramfuncs");
    #pragma CODE_SECTION(epwm2_isr, "ramfuncs");

    2)在CLK_Handle myClk;之前增加了

    extern Uint16 RamfuncsLoadStart;
    extern Uint16 RamfuncsLoadSize;
    extern Uint16 RamfuncsRunStart;

    3)在memcpy(&RamfuncsRunStart, &RamfuncsLoadStart, (size_t)&RamfuncsLoadSize);之后增加

    FLASH_setup(myFlash);

    3.28027.cmd文件修改为

    ramfuncs : LOAD = FLASHA,
                        RUN = PRAML0,
                        LOAD_START(_RamfuncsLoadStart),
                        LOAD_END(_RamfuncsLoadEnd),
                        RUN_START(_RamfuncsRunStart),
                        LOAD_SIZE(_RamfuncsLoadSize),
                        PAGE = 0

    经过以上更改后,例程编译通过,但是烧写时出现问题,见图片.请问,如何将这个程序改为可烧写程序呢?