This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCSv5总是容易卡死怎么解决?



您好,我现在使用CCSv5.2,仿真器是XDS100v1.0,使用的MCU是28335,

问题一:在我连接目标板的或者load程序的时候CCS很容易卡住,有时候拔掉仿真器还能恢复,有时候拔掉仿真器也没有用,而且卡死以后好久都关不掉,怎么解决呢?

问题二: 施永CCSv5 的时候我看不见变量的值,是哪里要设置吗?

  • 就是这样,上面的工具栏变成白条,然后这个窗口就卡住不能动了

  • 您好!

    我个人感觉跟PC配置有关系,我这边用CCS5.2,没有您说的情况。另外,在烧写Flash的时候不要轻易拔掉仿真器,有可能会把Flash锁死。

    建议您这边做:

    1、建一个新的workspace,里面的工程少一点;

    2、在运行CCS的时候,其他的大的软件尽量不开。

    不知道您说的“看不见变量的值”具体是指什么?