This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

f28m35 cortex-m3如何使可执行代码与表格在ROM中分区域放?



可执行代码:0020 C000 – 0020 FFFF Sector K

表格:0021 0000 – 0021 FFFF Sector J

具体怎么操作?

  •    FLASH1 (RX)     : origin = 0x00204000, length = 0x1C000

    可以将CMD文件中MEMORY的FLASH1(RX) 按SECTOR拆分为多部分,例如:

    FLASHA    : origin = 0x0027C000, length = 0x4000

    FLASHB    : origin = 0xxxxxxx, length = 0xxxxxxx

    .

    FLASHK    : origin = 0x0020C000, length = 0x4000

    FLASHJ    : origin = 0x00210000, length = 0x10000

    然后就可以在SECTION中通过下面的方法实现,其中.text为代码段,.const为表格段。

      .text   :   >> FLASHK

       .const  :   >> FLASHJ

  • .const 伪指令不能用,只能用.text   .data  .bss  .sect  .usect

  • 我试了一下,可以将const定义常量可以分配到.const 段,不知道楼主说不能用时什么原因?

  • 我建了个table.asm,内容如下:

     .const    ;这个编译不过去

    F0_ROM

      ,short   0x100,0x100

      ,short  0x100,0x100

    F1_ROM

      .short  0x100,0x100

      ,short   0x100,0x100

    F2_ROM

      .short  0x100,0x100

      ,short   0x100,0x100

    F3_ROM

      .short  0x100,0x100

      ,short   0x100,0x100

    F4_ROM

      .short  0x100,0x100

      ,short   0x100,0x100

      .align 4

    我现在想把这个表格放在我希望的区域,默认的情况下表格和可执行代码都是放.text段的,没有固定的段

  • 楼主可以用C实现,

    const unsigned int abctable[5]={

    0x11,

    0x22,

    0x33,

    0x44,

    0x55

    };

    用汇编的话如下:

    .sect ".const"

    .align 2

    F0_ROM:

    .int    0x100,0x100