This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dsp的flash中的程序和ram中程序是否可以同时运行

比如在dsp2182中,将一些重要 的程序(如表格数据)固化到dsp的flash中,然后再载入程序到dsp的ram中运行,此时是否可调用flash中的表格数据到dsp的ram中一起运行。

  • 请问有这方面方法的资料或能简单介绍下吗

  • http://www.ti.com/lit/an/spraau8/spraau8.pdf?keyMatch=spraau8.pdf&tisearch=Search-EN

    帖子:https://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/122334.aspx

  • 感谢您提供的资料,这资料上讲的是如何把flash中的程序拷贝到ram中运行,不知道是否适用于先将一段程序固化到flash中,然后连接仿真器,再导入新的程序到ram中运行在这运行过程中调用flash中的程序

    这是我想为了解决在dsp连接仿真器进行仿真运行时,有些程序占用存储比较大而想到的,一般有什么办法解决这个问题呢